This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:我尝试使用演示视频 https://youtu.be/WYjLGBr9n3M 在 Hercules TMS570LS12x LaunchPad (RM46L850)上生成 PWM、但它不会生成任何 PWM 信号。

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: RM46L850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/996221/tms570ls1224-i-tried-the-demo-video-https-youtu-be-wyjlgbr9n3m-to-generate-pwm-on-hercules-tms570ls12x-launchpad-rm46l850-but-it-is-not-generating-any-pwm-signals

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:RM46L850

我尝试通过演示视频 https://youtu.be/WYjLGBr9n3M 在 Hercules TMS570LS12x LaunchPad (RM46L850)上生成 PWM、但它不会生成任何 PWM 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件中有两个 N2HET 模块:HET1和 HET2。

    您的配置是在 HET2引脚0上生成 PWM。 但 HET2模块未在"Driver Enable"页面下启用。