主题中讨论的其他器件:SEGGER、
我已经运行过几 次下面的代码、意识到它不再工作了、芯片被锁定了。 这是定制板、我可以使用 SEGGER J-Link 仿真器从 CCS 解锁芯片、还是需要对复位信号进行物理设置?
我们将 在可能有1到10个单元并且希望控制 Mac 地址的系统中使用这些板。 不知怎么说、我已经能够将一 个板设置为 Mac 地址0000。
if ((ulUser0 =0xffffffff)&&(ulUser1 =0xffffffff)
{
/*生成新的随机 MAC 并重新启动*/
ulUser0 = rand()|(rand()<<16);
ulUser1 = rand()|(rand()<<16);
FlashUserSet (ulUser0、ulUser1);
FlashUserSave();
SysCtlReset();
/*如果不存在,则返回错误。 *
返回 false;
}