早上好、
我们 在不同 MIBSPI 接口上使用硬件触发的 DMA 运行的不同外设之间遇到了一些干扰、我们在准确地了解 TMS570LC4357上 DMA 请求线路、源和通道的配置情况方面遇到了一些困难。
表20.3 (DMA 请求线路连接)将 DMA 请求源映射到请求线路。 我们并不完全清楚表中间一列中 MIBSPI 接口上的索引号(DMA 请求源)的含义是什么?您能澄清一下吗?
例如、在表20-3 DMAREQ[9]由 MIBSPI1[5]和 MIBSPI3[5]源共享、在这种情况下、5代表什么?
此外、数据表的 DMA 部分指定了32个"DMA 通道"和48个"请求线路"的存在、而 MIBSPI 部分指定了可使用的8个通道和16个请求线路、这两者之间有何区别? AR 是否相同、我们是否只能为 MIBSPI 的 DMA 通道/请求使用子集?
感谢你的帮助。