请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129ENCPDT 您好!
这是我第一次在市场上发布采用以太网的产品。 我正在尝试了解如何分配 MAC 地址并进行注册。 我的一位同事指出、我的公司在 IEEE 中注册了一系列 MAC 地址。 我不知道他的意思是什么。
第一个问题是、每个 TM4C129E 芯片是否已经有唯一的 MAC 地址? 它是否已注册、或者我是否必须注册? 或者、我可以使用该 MAC 地址吗?
其次、我可以为每个芯片分配不同的 MAC 地址吗? 如果是、我该怎么做? 我的同事提到、我们有一系列 MAC 地址、我的公司注册了该地址 、我应该遵循该地址。 说实话、我有点困惑。 我的印象是、TM4C129E 芯片每个芯片都有一个唯一的 MAC 地址、可用于最终产品、我不需要执行任何其他操作。
请澄清。
谢谢。
AJ