This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-EDUMKII:与简单链路 LPSTK 兼容

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, BOOSTXL-EDUMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/995893/boostxl-edumkii-compatibility-with-simple-link-lpstk

器件型号:BOOSTXL-EDUMKII
主题中讨论的其他器件:LPSTK-CC1352RMSP432P401R

大家好、

我只是想检查  BOOSTXL-EDUMKII 是否与 LPSTK-CC1352R 评估模块兼容。

比较 pinnout 应该可以、它在 SW 中也能正常工作吗?

感谢您的帮助!

KR、

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    与 BOOSTXL-EDUMKII 板的各种外设进行通信的软件需要从 MSP432P401R 移植到 CC1352。 (这不会按原样工作。)

    BR、
    Leo