This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:UART RX DMA

Guru**** 2523170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/995015/tms570lc4357-uart-rx-dma

器件型号:TMS570LC4357

您好、Wang、根据您之前的建议、我们在应用每次读取 DMA 缓冲区之前都使用了 DMB 指令。 但我们仍然看到高速缓存和 RAM 不一致、并且观察到数据缺失。  

我们对我们应该做的事情一无所知。 但是、当共享 RAM 区域禁用缓存时、不会发现问题。 但是、在缓存禁用模式下运行可能会影响计时、因此我们在想、我们需要做的确切事情就是解决这个问题。

当缓存被禁用时、我们使用了以下配置。

谢谢、

Kishore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kishore、

    我可以有原始帖子的链接吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、这里是链接。

    e2e.ti.com/.../tms570lc4357-rx-issue-when-sci-used-over-dma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用使数据高速缓存无效进行了测试、因此存储器区域变得 一致。 CPU 可以从 SRAM 读取更新后的数据。

    这是我的示例代码:

    数据缓冲区被分配给.sharedRAM、该 RAM 被写回和写分配

    DMA 传输的目标地址在.sharedRAM 部分

    3.在 DMA 传输前先将数据分配给 rx_buffer []

    DMA 将数据从 SCI RD 寄存器传输到 Rx_buffer []

    5.当 DMA 传输完成时,使高速缓存无效

    6.在 CCS 存储器浏览器中检查存储器内容。 内容已更新。

    /* DMA 控制数据包配置堆栈*/
    G_dmaCTRL g_dmaCTRLPKT;
    uint32 dma_Comp_Flag;

    uint8 data_buff [128];

    #pragma SET_DATA_SECTION (".sharedRAM")
    uint8 rx_buffer[128]={0};//系统 RAM 中的接收缓冲区
    #pragma SET_DATA_SECTION ()


    /*用户代码结束*/

    int main (空)

    /*用户代码开始(3)*/
    #if ((__little_endian__= 1)||(__little_ENDIAN__= 1)
    uint8 src_addr_offset = 0;对于 LE */、//为//
    其他
    uint8 src_addr_offset = 3;/* 3表示为*/
    #endif

    UINT32 IDLECOUNT = 0、I;

    _mpuInit_();

    /*将标志重置为“未完成”*/
    DMA_Comp_Flag =~0x55AAD09E;

    sciInit();

    for (i=0;i<16;i++){
    RX_BUFFER[I]= 0x55;

    asm (" nop");

    for (i=0;i<16;i++){
    RX_BUFFER[I]= 0x5A;

    /* SCI1上的打印标题*/
    SCI_printf (" Hercule SCI RX DMA 示例-版本%\n\r\n);
    SCI_printf ("********) \n\n");

    /*启用 CPU 中断*/
    _enable_IRQ ();

    /*启用 DMA */
    dmaEnable();

    /*接收数据后启用中断*/
    dmaEnableInterrupt (DMA_CH0、BTC、DMA_INTA);/* DMA_CH0为最高优先级*/

    /*-填充 DMA 控制数据包结构*/
    G_dmaCTRLPKT.Sadd =(uint32)(&(sciREG1->RD)+ src_addr_offset;
    G_dmaCTRLPKT.DADD =(uint32)(&Rx_buffer[0]);
    G_dmaCTRLPKT.CHCTRL = 0;/*通道控制*/
    G_dmaCTRLPKT.ELCNT = 1;/*元素计数*/
    G_dmaCTRLPKT.FRCNT = 16;/*帧计数*/
    G_dmaCTRLPKT.ELDOFFSET = 0;/*元素目标偏移量*
    G_dmaCTRLPKT.ELSOFFSET = 0;/*元素源偏移*
    G_dmaCTRLPKT.FRDOFFSET = 0;/*帧目标偏移量*
    G_dmaCTRLPKT.FRSOFFSET = 0;/*帧源偏移*
    G_dmaCTRLPKT.PORTASGN = PORTB_READ_PORTA_WRITE;
    G_dmaCTRLPKT.RDSIZE = ACCESS_8_BIT;/*读取大小*
    G_dmaCTRLPKT.WRSIZE = ACCESS_8_BIT;/*写入大小*
    G_dmaCTRLPKT.tType = frame_transfer;/* transfer type *
    G_dmaCTRLPKT.ADDMODERD = ADDR_FIXED;/*地址模式读取*/
    G_dmaCTRLPKT.ADDMODEWR = ADDR_INC1;/*地址模式写入*
    G_dmaCTRLPKT.AUTOINIT = AUTOINIT_OFF;/*自动初始化*/


    /*-设置用于传输的 DMA 控制数据包*/
    dmaSetCtrlPacket (DMA_CH0、g_dmaCTRLPKT);

    /*分配 DMA 请求:带有请求线路的通道0 - 1 - RX*/
    /* DMA 请求28用于 LIN (SCI1)接收*/
    /*请参阅数据表-默认 DMA 请求映射部分*/
    dmaReqAssign (DMA_CH0、DMA_REQ28);

    /*将 DMA 通道设置为在硬件请求时触发*/
    dmaSetChEnable (DMA_CH0、DMA_HW);

    /*启用 RX DMA */
    sciREG1->SETINT =(3 << 17);

    sci_printf ("sci DMA Rx 示例\n\r");

    //请从 TeraTerm 终端输入16个字符

    /*等待 DMA 中断 ISR 设置标志*/
    while (DMA_Comp_Flag!= 0x55AAD09E){
    IDLECOUNT++;

    coreInvalidateICDCByAddress (0x0807F000、0x1000);

    asm (" nop");
    /*用户代码结束*/

    返回0;