This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123GH6PM 无法正常工作

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/995295/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm-can-not-working

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:SN65HVD251

我 正在尝试使用 sn65hd251收发器和 Tiva CAN 示例源代码连接到 Tiva tm4c123gxl  
首先、我必须添加##include "utils/uartstdio.c"才能进行构建
当我单独运行发送板时、第二件事是像第一张照片中一样在 UART 上运行、只要我触摸 B4引脚、即使用一根导线也会停止、以显示终端上的任何响应。 我对此非常困惑。 请就此提供任何帮助  
当我将所有东西连接在一起时、我没有在 TX 和 Rx 引脚上获得任何响应或脉冲  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您正在使用 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripheral\CAN 或更早版本的 TivaWare 中的示例代码。 应用手册 SPNA244中也有一些示例 、尽管它们使用 PE4和 PE5。

    您没有提到您的 CAN 网络上是否有任何其他节点。 如果没有另一个节点确认消息、则发送的总计数不会增加。 这个简单的示例忽略了消息未被确认、并使消息有效载荷递增并再次发送。  

    我怀疑当您用一根导线接触 PB4时、您意外地短接了一些引脚。 该引脚应连接到 SN65HVD251的引脚4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢克罗斯比先生的快速答复,我很抱歉缺少 细节   
    确实、我使用的是具有 ccs10的 Tiva ware 2.2.0.295
    现在一切都正常!!!

    实际上、问题是我通过100k 电阻器将收发器的 Rs 引脚接地  
    现在、我将其直接接地、一切正常