This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:DCAN 模块复位

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/995552/tms570ls0914-dcan-module-reset

器件型号:TMS570LS0914
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

在当前项目中、我需要使用 所有消息框重置 CAN 模块。  我正在使用 HALCOGEN 生成的驱动程序。

是否可以复位 DCAN 模块?

此致

Aron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aron:

    您可以通过设置 DCAN CTL 寄存器中的 SWR 位来进行软件复位。

    注:要执行软件复位、必须执行以下步骤:
    1.将 Init 位置位(DCAN CTL 寄存器的位0)以关闭 DCAN 通信。
    2.将 SWR (位15)位额外置位为 Init 位。