This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ESM 1.43何时置为有效?

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/994688/tms570lc4357-when-is-the-esm-1-43-asserted

器件型号:TMS570LC4357

各位专家:

TMS570LC4357产品手册中的 EMS 1.43表示以太网错误。 表6-46显示"从器件发出访问报告的任何错误"将声明 ESM 1.43。
据我了解、这意味着以太网模块中的任何错误(例如 CRC 错误、物理层故障...) 将设置 ESM 1.43。 让我感到困惑的是、参考手册和安全手册都没有提到任何错误会被发送给 ESM。 例如:在安全手册中、CRC 错误的错误响应应为中断。

(Q1) ESM 1.43何时会被精确设置、并且在 ESM 之外是否有任何方法可配置此项?

此致、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此错误与 EMAC 模块内的专用 DMA 引擎有关。 此 DMA 引擎能够将数据传输到/从本地 EMAC 模块的 CPPI RAM、CPU RAM 或外部存储器、甚至外设控制寄存器。 您可以将 PCRx 寄存器设置为不允许 EMAC (主设备 ID 14)写入外设寄存器、然后启动从 CPPI RAM 到外设寄存器地址的传输。 PCR 将返回对此访问的错误响应、然后在 ESM 组1通道43中捕获此访问。