请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家:
TMS570LC4357产品手册中的 EMS 1.43表示以太网错误。 表6-46显示"从器件发出访问报告的任何错误"将声明 ESM 1.43。
据我了解、这意味着以太网模块中的任何错误(例如 CRC 错误、物理层故障...) 将设置 ESM 1.43。 让我感到困惑的是、参考手册和安全手册都没有提到任何错误会被发送给 ESM。 例如:在安全手册中、CRC 错误的错误响应应为中断。
(Q1) ESM 1.43何时会被精确设置、并且在 ESM 之外是否有任何方法可配置此项?
此致、
最大