This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:从 Resource Explorer 导入工程时出错

Guru**** 2538550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/994330/tm4c1294kcpdt-error-importing-project-from-resource-explorer

器件型号:TM4C1294KCPDT

你好。。。

美好的一天!

我正在尝试从   Resource Explorer 导入 tirtos_tivac_2_16_00_08的示例 GPIO 代码。 但是、当我尝试导入代码时、它会显示 错误导入工程的错误消息。 RESO。

下面我已附上错误消息的屏幕截图。 如何从 Resource Explorer 导入此代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您使用的是哪个 CCS 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的支持...

    问题出在软件下载和安装。 现在它已经正常工作了。