This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:闪存扇区保护逻辑的 FLA13软件测试

Guru**** 2924710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/994423/tms570ls1224-fla13-software-test-of-flash-sector-protection-logic

器件型号:TMS570LS1224

您好!

我想在启动和运行时实施 FLA13 "闪存扇区保护逻辑的软件测试"诊断、如果您能给我一些指导、那就好了。

此致、

Abdul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdul、

    闪存内容  受到保护、不会被修改。 有一个称为 闪存组保护寄存器(FBPROT)的寄存器。 当 FBPROT 寄存器的位0为零(默认值)时、启用1级保护、这意味着禁用对闪存扇区使能寄存器的写入。 如果启用了闪存扇区、则无法擦除该扇区并对其进行编程。

    如果启用或禁用1级保护、您可以检查 FBSE (闪存组扇区启用寄存器)是否可写入。