Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL
我正在使用 tm4c1294ncpdt、并在为包含处理器的卡供电后尝试使用 ROM 引导加载程序通过 SSI0加载初始映像。 因为下载命令从未返回 ACK 或 NAK、所以失败。 ping 和 get status 命令都能正常工作。 如果我使用 CCS IDE 或 J-Link 将映像编程到 MCU 中,并调用 ROM_UpdateSSI0(),则可以正常工作。
我将下载命令更改为非法命令 、并得到 ACK、获取状态返回非法命令。 我更改了下载中的大小和地址、也不更改结果。 我发送了一个不带下载命令的发送数据命令 I、并获得了一个具有非法地址获取状态的 ACK。