This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:AUTOSAR MCAL 访问

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK, TMS570LS3137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/993623/tmds570ls31hdk-autosar-mcal-access

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137

我想请求访问 TMS570LS3137 (TMDS570LS31HDK)的 Hercules MCU 的 MCAL 包。 我目前没有销售联系人、如果您能给我一个、我将不胜感激。 我位于希腊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经为您启用了 TMS570LS31x MCAL 的访问权限。 您很快就会收到来自 TI mySecureSW 系统的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunil:  

    感谢你的答复。 我是否可以询问 TI 是否提供了 EB Tresos 配置器工具许可证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我向您发送的"朋友请求"。 我可以与您共享 EB Tresos 评估许可证、而不必将其放在公共论坛上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sunil、我期待您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送激活码。