This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:外部闪存和 SDRAM

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/993298/msp432e411y-external-flash-and-sdram

器件型号:MSP432E411Y

尊敬的团队:

我的客户希望使用 EPI 连接 外部闪存和 SDRAM。 他们有很多问题。 请帮助检查它们。

由于客户需要使用第三方文件系统 fatfs,因此他们希望使用其 unicode 编码。 它们需要在程序中包含一个接近2M 的 Unicode 阵列。 客户现在有一些问题。

假设 μ:MSP432扩展了闪存、例如、它扩展了32M 闪存。

1.片外闪存是否可以保存已初始化的阵列数据。

2.程序能否直接从片外闪存执行。

3.片外闪存的寻址速度会慢还是读写速度会慢?

4、我发现 SDRAM、闪存等可以在很大程度上扩展、所以如果不考虑产品成本、扩展太大就会有问题。 除了功耗之外、我还想知道它的影响。

如果我需要在低功耗下使 MSP432休眠、我是否不使用 SDRAM 而使用 SRAM、因为我可以单独为 SDRAM 或 SRAM 供电、但无法刷新 SDRAM、因为 MSP432已经处于休眠状态、所以我需要使用 SRAM、对吗?

6、EPI 接口能否同时扩展 Flash 和 SRAM?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="163191" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/993298/msp432e411y-external-flash-and-sdram ]1. 片外闪存是否可以保存已初始化的阵列数据。

    是的。  

    [引用 userid="163191" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/993298/msp432e411y-external-flash-and-sdram ]2. 是否可以直接从片外闪存执行程序。[/quot]

    是的。  

    [引用 userid="163191" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/993298/msp432e411y-external-flash-and-sdram ]3. 片外闪存的寻址速度是否较慢或读取和写入速度是否较慢?[/引述]

    有关 SDRAM、主机总线模式、通用模式和通用并行 GPIO 模式的每种配置的详细速度、请参阅用户指南 EPI 一章的第16.4.1节。  

    [引用 userid="163191" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/993298/msp432e411y-external-flash-and-sdram ]4. 我发现、例如 SDRAM 和闪存可以在很大程度上扩展、因此如果不考虑产品成本、扩展过大就会出现任何问题。 除了功耗之外、我还想知道影响。[/引述]

    由于 EPI 模块的管脚限制、SDRAM 的大小受限、闪存也受限。 有关详细信息 、请参阅用户指南的 EPI 一章。  

    [引用 userid="163191" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/993298/msp432e411y-external-flash-and-sdram ]5. 如果我需要在低功耗下使 MSP432休眠、我是否不使用 SDRAM 而使用 SRAM、因为我可以单独为 SDRAM 或 SRAM 供电、但无法刷新 SDRAM、因为 MSP432已经处于休眠状态、所以我需要使用 SRAM、对吗?

    不正确。 EPI SDRAM 模式具有低功耗自刷新状态、可在睡眠模式下工作、即 SDRAM 可在 MSP432睡眠模式下刷新。 有关详细信息、请参阅用户指南中的第16.4.2节。  

    [引用 userid="163191" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/993298/msp432e411y-external-flash-and-sdram ]6. EPI 接口能否同时扩展闪存和 SRAM?[/quot]

    SRAM 和 Flash 都处于 EPI 主机总线模式。  我认为、如果闪存和 SRAM 接口相似并且时序规格可兼容、这是可能的。 您可以使用 CS 引脚选择闪存或 SRAM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!