This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:FLA11是否可用于 EPC2A/B?

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/993373/tms570lc4357-can-fla11-used-to-fo-epc2a-b

器件型号:TMS570LC4357

各位专家:


《安全手册》中的测试 EPC2A "错误路径报告的引导时间软件测试"和 EPC2B "错误路径报告的定期软件测试"将要求软件在注入单个或双位错误时测试 ESM 1.4和2.21是否被置位。
在寻找注入这些错误的方法时、我查看了测试 CPU ECC 的 FLA11 "Flash Wrapper Diag Mode 7 Test"。 据我所知、FLA11的执行将导致可纠正或不可纠正的错误生成、并将其发送给 EPC。 然后 EPC 相应地设置 ESM 1.4和2.21。

(Q1)如果我的理解是正确的、FLA11可用于测试 EPC 的错误路径?
(Q2) FLA11是否也设置 ESM 2.3?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用闪存诊断模式来测试 EPC 错误报告路径。 单/双位 ECC 错误由 CPU 报告、因此在出现双位 ECC 错误时、ESM 2.3也将被置位。