This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何连接到服务器程序上的端口

Guru**** 2544370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/993468/msp432e401y-how-to-connect-to-a-port-on-server-program

器件型号:MSP432E401Y

我们有一个 PC (Windows 10)程序、可以侦听固定端口。 当我尝试将 MSP432连接到非现有的 IP 地址时、程序挂起。 当我使用正确的 IP 时、它会按预期进行连接和通信。

在调试模式下使用 JTAG 运行时、我们会获得 IP、但我们如何找到在没有 JTAG 的情况下运行的时间。

我们以前使用的是 CC32320SF、当我们尝试连接到非现有 IP 时、它超时、我们刚刚尝试了下一个。

我在这里找不到任何可以提供帮助的方法、任何示例代码都很有用、尝试使用"C:\TI\simplelink_msp432e4_SDK_4_20_00_12\source\ti\ndk\tools\console\conping.c"、但到目前为止、我只能从 MSP432 IP 获得响应。

我们使用的是 Code Composer 和 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12以及基于 tirtos 的源代码:empty 和 tcpecho 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Finn:

    tcpecho 示例将 MSP432设置为客户端(如 Windows PC)可以连接的服务器、并回传发送的数据包。  为此、客户端需要知道 MSP432的 IP 地址。  

    在标题中、您将询问如何连接 到特定端口。 端口特定于所使用的协议。 因此、如果您想使用 http 进行通信-您将在端口80上进行连接。 您可以在此处找到有关如何将 MSP432用作 http 服务器和客户端的示例:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AM1KLoMW00jNArBJpGfamA__J4.hfJy__LATEST&search=msp432e401y

    BR、
    Leo