This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:使用 RTC 功能

Guru**** 2749175 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/993103/tm4c129xnczad-use-rtc-feature

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLDK-TM4C129X

尊敬的先生:

我在项目中需要实时时钟。  使用 TM4C129XCNZAD 的 RTC 需要执行的步骤是什么。

您是否有控制器作为标准 RTC 工作所需的任何步骤或设置、包括日期(DD:MM:YYYY)和时间(HH:MM:SS)

是否提供了任何示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、有两个休眠模块示例、包括对 RTC 的支持。 一个示例在日历模式中使用 RTC。 您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\hibernate_calendar 中找到。 另一个示例是没有日历模式但仍使用 RTC 唤醒的更简单示例。 它位于 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\hibernate"中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我们使用的是 TM4C129X 开发板,示例文件夹中仅缺少休眠编程.HIBERNATE_CARAander 程序。

    您提到的路径既包含程序、又不能与 TM4C129X 开发板配合使用。

    我对休眠_calander 感兴趣、因为它需要简单运行的 RTC、其时间用于数据保存戳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\dk-tm4c129x\hibernate"中找到具有日历模式的相同休眠示例。