This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:产品错误

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/992210/tmdsrm48hdk-bad-product

器件型号:TMDSRM48HDK

我在 Mouser 网站上购买了开发板套件、发现收到产品后、MICrusb 端口和焊盘与 PCB 断开连接。 具体的不利情况如下图所示:抱歉,我不知道如何在 E2E 论坛上上传图片。 我能给您一个电子邮件地址、然后我会给您发送缺陷产品的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、雄伟、

    如果 HDK 仍在保修期内、请联系 Mouser 进行维修或更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCB 焊盘已从 PCB 剥离、能否进行维修?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ' PCB 焊盘已从 PCB 剥离、能否进行维修?'

    任何合格的返工技术或工程师都可以在大约60秒内解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、雄伟、

    请联系供应商进行估算。 我认为它是可以修复的。