This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:DCAN 波特率/位时序设置/计算

Guru**** 2478195 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/992075/tms570lc4357-dcan-baud-bit-timing-settings-calculations

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-570LC43HALCOGEN

您好!

我将 Hercules LaunchPad 评估板用于 TMS570LC43x (LAUNCHXL2-570LC43)。  我正在尝试接收来自另一个不相关电路板的 CAN 总线流量。 我已经使用 CAN 总线监听器验证了 CAN 流量是否正确、以1兆位波特在线路上。   

BTR reg 的设置取决于对 CAN_CLK 速度的了解、该速度相当于选择为 PLL1的 VCLK。 我查看了 PLL1配置寄存器(PLLCTL1)、它指定了另外3个组件(R、NR 和 NF)来确定 PLL1频率。 手册的第14.5节使用 R、NR 和 NF、但也引入了另一个可变 OD。  您能否解释一下如何确定 OD 的值? 我只是尝试确定 CAN 总线的波特率。

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DCAN 内核使用 VCLKA1作为时钟源(CAN_CLK)来生成 CAN 位时序。 VCLKA1域的时钟源通过 VCLKASRC 寄存器进行选择。 VCLKA1的默认源为 VCLK。  

    PLL 时钟是 VCO 输出时钟除以两个预分频值(OD 和 R)。 OD 的值是1-8之间的整数、R 是1到32之间的整数。  

    简单的方法是使用 HALCoGen 配置 PLL 和 DCAN 位时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为这是现在的方法。 非常感谢您的回答。