This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于无线电控制器应用的射频模块

Guru**** 2961920 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2500, CC2652RSIP, CC2650MODA, CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/991241/rf-module-for-radio-controller-application

主题中讨论的其他器件:CC2520、 CC2500、 CC2652RSIP、 CC2650MODA、 CC2652P、 CC1352P

大家好、

我们的客户将为无人机应用开发无线电控制器。 无线电控制器的通用规格如下所示。

频率= 2.4GHz、可以考虑较低的频带、例如868MHz (EU)。

最大 TxPower =最大范围高达20dBm

封装= 带天线的模块

根据客户、 随后将根据 IC 选择 RC 通信协议。 有些公司正在使用 TI CC2500和 TI CC2520等 IC。

我们的射频模块似乎仅用于蓝牙和 WiFi 应用。 我们是否有一个他可以用于无线电控制的射频模块?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    遗憾的是、我认为我们的器件不能满足所有这些要求。 但是,我们有一些人遇到了许多甚至全部。

    CC2652RSIP 是 一款具有集成式平衡-非平衡变压器但未集成天线的模块。 它只能提供5dBm 的输出功率。

    CC2650MODA 是一款具有平衡-非平衡变压器和天线的完全集成式模块、但 它只能提供5dBm 的输出 功率。

    CC2652P 在2.4GHz 频带下运行、可提供20dBm 的输出功率、但不采用模块形式。 您可以通过使用  设计指南中指定的集成无源组件之一来关闭。为2.4GHz 频率下的1352P 列出的平衡-非平衡变压器应适用于2652P、这一点很好。 我们还有 一个参考设计 、其中显示了您选择将其用于设计时所需的所有连接。

    4.868MHz 时、CC1352P 的输出功率为14dBm。 它需要与 CC2652P 类似的集成无源组件、但由于它在 SimpleLink 系列中、为2652编写的几乎所有代码都应在1352上工作、只需稍作更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的支持。

    Nathan 感谢您的回答、在分析完您的所有建议后、我认为其中一个组件将是我们所需要的完美组件。 足够的 TxPower、集成适当 RC 协议的可能性、低功耗、外部天线、技术人员可轻松焊接的模块/IC。 其中一些产品似乎非常适合我们的开发和原型设计阶段。

    此致、

    Duarte Guerra