This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:精确时间协议 IEEE 1588 TMS570 HDK 示例

Guru**** 2550020 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/991653/tms570ls3137-precision-time-protocol-ieee-1588-tms570-hdk-examples

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:DP83640

您好!

我正在研究一个需要将 PTP 与多个 TMS570 MCU 结合使用的应用。  TI 是否有任何示例代码或已使用以太网 PHY 驱动器在 TMS570上实现了 PTP?

非常感谢你的帮助。

此致、

Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    TMS570上的 EMAC 不支持 IEEE 1588。 TMS570 HDK 上的以太网 PHY DP83640支持 IEEE1588 PTP。

    请查找支持 DP83640 PHY 的 PTP 示例:

    www.ti.com/.../snlu049