This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:tm4c129xnczad

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/991697/tm4c129xnczad-tm4c129xnczad

器件型号:TM4C129XNCZAD

 tm4c129xnczad 的典型电流消耗是多少?

我在数据表中找不到任何有关电流消耗的信息。

我发现的唯一问题是 第1582页上的最大功率耗散数。 (PDI = 1018mW)。

谢谢

km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    32.24节"电流消耗"中提供了各种功耗模式的所有电流消耗规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ralph。

    我有一个旧的数据表、其中没有第32节。

    km