This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:Rs 和 Radc 对于应用而言意味着什么?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/991330/tm4c123bh6zrb-what-does-rs-and-radc-mean-for-application

器件型号:TM4C123BH6ZRB

你好

在数据表中、它提到 Rs 在500欧姆时为最大值、而 Radc 在2.5K 欧姆时为最大值。

这两个参数意味着什么? 它们如何影响客户的设计以获得更好的 ADC 精度?

谢谢

Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    这些值与 图13-7一同显示。 器件数据表中的 ADC 输入等效性。

    关于如何使用这些信息来提高 ADC 精度、我建议他们阅读有关 ADC 源阻抗的以下应用手册: www.ti.com/.../spna061.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您提供应用手册。 它没有解释 Radc 的功能。 如果客户有外部分压器、Radc 是否会影响分压器?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Radc 是转换器的固有输入阻抗。 这是外部驱动程序看到的内容。

    是的、Radc 会影响外部分压器。

    例如、如果客户需要在转换器前面使用分压器来缩小 输入信号的范围、否则会超过 ADC 输入、则使用运算放大器对分压器进行缓冲。 然后、转换器会看到 它首选的低源阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了增加 Andy 的帖子、Radc 电阻位于引脚和采样电容器之间。 它将影响采样电容器的充电或放电时间以及外部源电阻。 一旦采样电容器与外部引脚处于同一电压、它将不会影响分压器(输入泄漏很小)。  

    简而言之、在计算电阻分压器以确定电压范围时、可以忽略 Radc、但在计算最短采样时间时必须考虑 Radc。 添加外部电容器确实有助于缩短采样时间、如应用手册中所述。 它确实用作低通滤波器、因此需要考虑这一点。