This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6PM:Tivaware uDMAChannelScatterGatherSet 的第四个参数

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/991565/tm4c123bh6pm-the-fourth-argument-for-tivaware-udmachannelscattergatherset

器件型号:TM4C123BH6PM

大家好、

 

对于 Tivaware uDMAChannelScatterGatherSet 的第四个参数、客户需要什么特定的数字?

数据表仅规定"标志 bIsPeriphSG 应用于指示是否应针对外设或存储器操作配置散聚。" 客户不知道应该是什么号码。

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuerbis、您好!

    我可以看到为什么这一点不是很清楚。 对于 所有外设散聚、该标志应设置为 true; 对于所有内存散聚、该标志应设置为 false。