This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6PM:Tivaware -通过 UDMA 进行 SPI 通信的示例代码

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/991562/tm4c123bh6pm-tivaware---sample-code-for-spi-communication-through-udma

器件型号:TM4C123BH6PM

大家好、

 

客户使用了 Tivaware。 并 希望创建一个使用 SSI 和 UDMA 通过 UDMA 发送 SPI 的函数。

请您提供样片计划吗?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuerbis、您好!

    我们没有这个确切的示例、但是 TivaWare 中提供的 UDMA_DEMO 示例提供了串行通信-> UDMA 所需的所有挂钩、并且该特定示例使用 UART 进行演示。 它们只需要用 SSI 取代 UART 方面。