This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:F021驱动程序

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/991399/tms570lc4357-f021-driver

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我是否有机会与了解 F021驱动器时钟管理的人员取得联系?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    闪存由 HCLK 计时、并且可支持高达 45MHz 的零等待状态。 等待状态的数量与 HCLK 相关(请参阅器件数据表中的图5-1)。

    要使用 F021闪存驱动器、需要对等待状态进行正确编程。