This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:GPIO 电压

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/991332/tm4c1294ncpdt-gpio-voltage

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

旧数据表(随附)显示、当配置为输入时、GPIO 可耐受5V 电压(第738页)。 此数据表的日期为2013年12月12日。

更新的数据表(2014年日期和下面的链接)显示所有引脚仅可耐受3.3V 电压、GPIO 上的最大电压为4V。

 

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c1294ncpdt.pdf?ts=1617650064611&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

 

我的一些客户设计的某些引脚上可能有5V 电压。 您能否澄清该器件是5V 耐压器件还是3.3V 耐压器件? 您是否还可以澄清 GPIO 耐压的变化位置?

 e2e.ti.com/.../329_2D00_024_2D00_1_5F00_TexasInstruments_5F00_TM4C1294NCPDT.pdf

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮、您好!

    随附的数据表是"预告信息"版本。 请参阅以下注意事项:

    预告信息涉及采样或开发的预量产阶段的新产品。 特征数据和其他规格如有变更、恕不另行通知。

    TM4C129x  可耐受3.3V 电压、GPIO 上的最大电压为4V、如量产版本数据表中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你拉尔夫!