This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何进行出厂复位芯片

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/990784/msp432e401y-how-to-factory-reset-chip

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我的芯片给我一个错误消息:

Cortex_M4_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.1.0.00007)

我使用的是 code composer 9.0.1。

我们尝试降低 TCLK 并获得相同的结果。

如何恢复芯片的出厂设置?

我已尝试使用以下命令、但在固件更新后、我们仍然收到相同的连接错误。

xdsdfu -m

xdsdfu -f firmware.bin -r  

我找到了几个使用 CCS (脚本->默认)的链接,但没有可用于恢复出厂设置的脚本。

我下载了 Uniflash、但不确定如何使用 Uniflash 进行出厂复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如果您可以使用 UniFlash 连接器件、则可能可以尝试批量擦除。

    您检查硬件还是下载工具的驱动程序? 我认为根本案例可能不是器件。

    谢谢!

    此致

    Johnson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用 Uniflash 并尝试加载程序时、我遇到以下错误:

    因此、我断开电源并重新连接并启动了新的 uniflash 会话、然后在尝试加载程序或甚至尝试读取存储器时收到一条错误消息、指出目标未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您是否尝试使用其他 IDE 或工具下载 E401Y? 有时、UniFlash 不稳定、可能会发生异常错误。

    谢谢!

    此致

    Johnson