This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:关于闪存存储数据

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/990556/tms570ls0432-about-flash-store-data

器件型号:TMS570LS0432

你好

 TI 团队

我想使用 CPU 闪存记录一些数据。

1.no当我在闪存中写入一些数据时,我已经设置了 cmd。  CPU 异常。\n 您有好的计划吗?或演示。  

运行代码  

__TI_decompress_lzss (unsigned char *、unsigned char *)() at copy_decompress_lzss.c:138 0x000163B8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    应使用 F021闪存 API 将数据写入闪存。  您不能将闪存单元从状态"0"翻转为状态"1"。 这意味着您不能将"0xFFFFFFFF"编程到内容为0x00000000的位置。

    如需具体了解编译器警告、请在 CCS 论坛中发布问题、如您在此处所示。

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/271821

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    闪存读取和写入操作的 API 函数在哪里? 纸张。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南位于闪存 API 安装目录中:

    C:\ti\hercules\F021闪存 APi\02.01.01\SPNU501G.pdf

    如果您没有安装闪存 API、请在此处下载:

    www.ti.com/.../F021FLASHAPI