Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TCAN337
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、 TCAN337
在需要接收具有任意 ID 的扩展 ID CAN 总线帧的设计中使用 TMS5704357我们的 HALCoGen 配置如下图所示。

您可以在下面的逻辑分析仪捕获中看到没有 ACK、这应该由 TMS570提供。 我认为、使用我们的 HALCoGen 配置、它应该会返回任何帧 ID。 为什么 TMS570不在这些帧上发送 ACK? 我还应该注意的是、在任何时候都不会输入 CAN 中断处理程序代码。

如果需要、可使用 TCAN337 IC 将 MCU 与系统 CAN 总线相连。
谢谢你。
-Mark