This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:MibSPI5内部环回不起作用

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1161995/tms570ls3137-ep-mibspi5-internal-loopback-not-working

器件型号:TMS570LS3137-EP

您好!

在我们的设计中、我们使用  MibSPI5的 SIMO[1](位17、PC0)和 SOMI[1](位25、PC0)。 这样、如果我们启用内部回送、RXRAM 就不会接收到数据。 但是、如果我将 SIMO[0]和 SOMI[0]配置为功能引脚、我可以在 RXRAM 中看到数据。

SPI 功能引脚配置 和内部回送测试之间是否存在任何关系、或者我的配置中是否缺少任何内容。

谢谢、

Jai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jai、

    SIMO[3:1]和 SOMI[3:1]用于 MibSPI 并行模式。  并行模式可以通过在多条数据线路(并行2、4或8)上发送数据来提高通信吞吐量。  通过将 SPIPMCTRL 寄存器的 PMODEx 位置位来启用并行模式。

    只有 SIMO[0]和 SOMI[0]可用于非并行模式、因此您的观察结果是正确的。