This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:EPI 的双芯片选择问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1161683/msp432e411y-dual-chip-select-problem-of-epi

器件型号:MSP432E411Y

您好!

我现在使用的 EPI 具有以下设置。

ECADR = 0x00
EPADR = 0x01
ERADR = 0x01

访问0xA000.0000时、CS0n 必须处于活动状态。
 访问0x6000.0000时、CS1n 必须处于活动状态。

但是、实际操作如下。

访问0x6000.0000时、CS0n 有效
当访问0xA000.0000时、CS1n 被置为有效

CS0和 CS1是否交换?

在下面的链接中有一个类似的 EPI 情况。 但是、MSP432E4勘误表未列出此问题。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/335477/dual-chip-select-problem-of-epi-tms320f28m35h52c1

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/431469/problem-on-tm4c129x-epi-dual-chip-select

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

     MSP432E4、C2000和 TM4C129均使用相同的 EPI 模块。 因此、您参考的 TM4C129帖子中已报告数据表不正确。 CS0应为0x6000.0000、CS1应为0xA000.0000。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-San、

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致、
    Sasaki