This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI Hercules MCU 系列与通用 MCU

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1162764/ti-hercules-mcu-series-vs-general-purpose-mcu

大家好、我正在寻找一款适用于安全关键型应用的微控制器。 在互联网上搜索、我找到了 TI Hercules MCU 系列。

通过通知我、我意识到与通用 MCU 的区别在于它们基于 Cortex-R 而不是 cortex-M -通过互联网、我发现 Cortex-R 是适合实时应用的内核、但我想问: 这是唯一的区别吗?

让我更好地解释一下、如果我有一个不需要实时的安全关键型应用、我是否仍然具有使用 Hercules 系列的优势、或者它是否等同于通用 MCU? 除了实时功能、Hercules 系列还具有其他特性、使其成为安全关键型应用的 MCU 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    在设计功能安全关键型 MCU 期间、还需要采取其他预防措施和步骤。 这些要求在电气和/或电子系统功能安全的 ISO 26262 (汽车)和 IEC 61508 (工业)国际标准中进行了定义。 基于 Cortex R 和 Cortex M 的 MCU 都可以符合功能安全标准。

    我在下面提供了一个 TI 培训视频链接、其中讨论了使用 Hercules 安全 MCU 的优势

    使用 Hercules (TM)安全 MCU 进行安全关键型设计和编程|德州仪器 TI.com 视频

    根据您的系统/应用用例、我还建议您查看最新的 Sitara MCU、这些 MCU 也旨在满足功能安全合规性要求。

    https://www.ti.com/product/AM2634

    https://www.ti.com/product/AM2732

    https://www.ti.com/product/AM2434

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、它们非常有趣。
    我有几个问题:
    1) 1)您向我指出的 MCU 都是出色的高性能多核 MCU、Sitara 功能安全系列中甚至有没有关于低性能 MCU 的东西(例如相当于单个 CortexM0或 M4)?

    2) 2)我有兴趣培训一些工程师使用这些产品、您知道是否有课程(即使是收费)可以让我的工程师在短时间内处理这些产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 Hercules 的重要特性是(a)双核锁步架构(b)广泛的内部 BIST 功能(c)内存 ECC。 这些都与功能安全相关-它们不是必需的,但它们包含了许多"复选框"(无需构建它们)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederico、

    1) 1) Sitara MCU 产品系列目前仅涵盖基于 Cortex-R 的 MCU、但未来的器件将扩展到基于 Cortex-M 的器件。 您可以在 MSP 论坛上发布一个主题、以查看该产品系列中是否有任何功能安全选项。 (+) MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛)

    2) 2)我强烈鼓励采取这种行动。 Sitara MCU 产品系列的目标之一是平台之间的可扩展性。 所有这些器件都使用相同的内核 MCU+SDK 开发平台、从而简化了在不同 Sitara MCU 之间移植代码的要求。 当工程师现在开始使用当前器件选项进行培训时、他们也可以很好地利用未来的器件。 我们创建了 MCU+ Academy 、以实现快速的客户开发提升 (所有用户均可免费使用)。 包括以下链接。

    适用于 AM263x 的 Sitara MCU+ Academy (TI.com)

    适用于 AM273x 的 Sitara MCU+ Academy (TI.com)

    适用于 AM243x 的 Sitara MCU+ Academy (TI.com)

    此致、

    Zackary Fleenor