This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230C3PM:有关 EEPROM 的问题

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1162640/tm4c1230c3pm-question-about-eeprom

器件型号:TM4C1230C3PM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我对 chis MCU 有疑问。

我知道这种类型的 CPU 具有 EEPROM。 在我的代码中、我使用函数 EEPROMProgram 和 EEPROMRead 来处理它。

现在、我们需要使用 uniFlash 重新刷写 CPU、因此我想了解在整个芯片擦除和编程过程之后、数据是否未被擦除。

或者它是使 EEPROM 保持不变的标志。

谢谢、

Marco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     使用 Uniflash 刷新闪存时、EEPROM 不受影响。 EEPROM 被擦除的唯一时间是在器件上执行"解锁"操作。 解锁操作是一种批量擦除操作、可将器件恢复为出厂设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 可使用 uniFlash 执行解锁操作? 我必须注意我所按的内容?

    谢谢。