This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:GPMC 接口

Guru**** 2582165 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1162482/am2634-gpmc-interface

器件型号:AM2634

大家好、我尝试将 gpmc0用于 IC-MP4 (BiSS 接口主设备)

我宣读了以下文章。 我发现不支持 AM263x 形式的 GPMC。

但我从新的 TRM (2022年3月–2022年10月修订)中找到 GPMC 说明

TI 是否会实际从 AM2634中删除 GPMC?

AM2634:用于 NOR 闪存的 GPMC 驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donggu、

    MCU+ SDK 中用于 AM263x 的 GPMC 驱动程序将不会实现、但硬件功能仍将可用。 关键是、如果客户确实需要 GPMC 寄存器、他们必须使用 GPMC 接口来配置 GPMC 接口。

    此致、

    Ming