This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:如何在 TM4C129XNCZAD 中实施流量传感器(SFM3000)的程序

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1162233/tm4c129xnczad-how-to-implement-the-program-for-flow-sensor-sfm3000-in-tm4c129xnczad

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好、先生、

您能不能帮助我如何使用 I2C 通信在 TM4C129XNCZAD 微控制器中实施流量传感器的代码。 任何人都请帮我解决这个问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您询问的是一个有关流量传感器的非常通用的问题、我无法回答。 目录 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\i2c 中有一些 i2c 示例。 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl-bootstxl-senshub 中也有 i2c 示例。 我建议您先查看 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl-bootstxl-senshub\humid_sht21_Simple。

     以下是一个 i2c 应用手册、如果您不熟悉 i2c 以及如何使用 TivaWare i2c API、该应用手册将非常有用。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma073。基于这些示例开发您的应用。 如果您仍有疑问、请创建一个有关无法正常工作的新帖子。 我们只是没有现成的流量传感器示例、尤其是您甚至没有提到什么类型的流量传感器以及什么是器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复:Charles Ji、

    我的流量传感器器件号是 SFM3000、感谢您推荐了一些与我的问题相关的示例。