This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:ADC 能否支持3.3V VREF?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1161927/am2634-can-adcs-support-3-3v-vref

器件型号:AM2634

Sitara 团队、您好!

我有一位客户 在新项目中评估 DRV3256+AM2634、我们想知道 AM2634中的 ADC 是否仍可与3.3V VREF 配合使用。 我查看了数据表、看起来像最新的修订版、记下了以下内容:"将 ADC VREF 工作电压从3.3V 更新为1.8V"

 DRV3256数据表特别建议将 ADC 基准电压用于 AREF、 且接受的范围为3.3-5V、因此如果我们可以将 VREF 用作3.3V、那将会很好。 如果 VREF 仅支持1.8V、则可能无法将其用于 DRV AREF、并且可能必须使用分立式 ADC。

您对此有什么指导 吗?

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    在此对延迟回复表示歉意。

    AM263x 确实为 ADC 使用1.8V 基准电压、但该基准电压在内部进行调节以支持0V-3.3V ADC 输入信号。 AM263x ADC VREF 信号还可以使用在 VDDA3V3电源轨上运行的内部(3.3 -> 1.8V) LDO。 这使设计人员能够实现更便宜、更简单的配电网络。 此外、还可为 AM263x 器件提供专用的高精度、低噪声1.8V 基准、以满足系统要求。

    我查看 了具有高级保护和诊断功能的 DRV3256-Q1集成式三相48V 汽车栅极驱动器单元(GDU)数据表(修订版 B) 、找不到会导致与 AM263x 不兼容的任何明显限制。 预期使用 AM263x ADC 测量哪个模拟信号?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    感谢您提供的信息!

    我将把有关此支持主题的沟通转移到电子邮件中 、让 BLDC 应用团队成员参与其中、以便能够协同解决这一问题。 在如何正确连接两个芯片方面仍然存在一些困惑。

    此致、

    Matt Calvo