主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我一直在尝试与 SCI3进行简单的 SCI 通信、从而将信息传输到 SCI4。 我有从 SCI3TX (N2)到 SCI4RX (A13)的导线、代码就像:
sciInit();
_enable_IRQ_interrupt_();
sciEnableNotification (sciREG3、SCI_TX_INT);
sciEnableNotification (sciREG4、SCI_RX_INT);
sciSend (sciREG3、5、&TX[0]);
sciReceive (sciREG4、5、&Rx[0]);
printf ("接收完%d\n"、Rx[0]后);
但是、Rx 数组在 sciReceive 之后为空。 sciNotification 函数也从未调用过、我曾尝试将 sciReceiver 语句放在那里。
在 Halcogen 中、我启用了 SCI3/SCI4驱动器、并且相应的引脚、SCI3TX 引脚通过 DIR 复选框设置为输出、中断被启用。 我附加整个项目。
我在这里错过了什么?
e2e.ti.com/.../6813.SCI4_5F00_3.rar