This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:生成 Halcogen 代码后刷新/更新 CCS v9项目文件夹

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/892723/ccs-tms570ls3137-refresh-update-ccs-v9-project-folder-after-halcogen-code-generation

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我通过 Halcogen 启用/禁用外设并重新生成相应的代码时、即使这些文件已经被 Halcogen 删除、这些文件仍会被保存在 CCS 的项目文件夹中。 在 CCS 中使用"Refresh"命令无法解决问题。

我可以避免手动删除 CCS 中未使用的文件吗?

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使外设稍后被禁用、HALCoGen 也不会删除*。c 文件。 您必须手动删除它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到、只要删除驱动程序、相应的.c 文件就会消失、但实际上、在阅读您的消息后、我还会看到在文件夹中(通过文件资源管理器)、文件实际上仍然在那里。 Halcogen 的右侧文件夹只是用于可视化、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设备资源管理器仅显示为当前配置生成的文件。