This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-RF430-TEMPSENSE:UHF (~865MHz)频率范围内温度传感器贴片的用例调查

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, CC1101, TIDA-00721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/892899/tidm-rf430-tempsense-use-case-investigation-of-temperature-sensor-patch-in-the-uhf-865mhz-frequency-range

器件型号:TIDM-RF430-TEMPSENSE
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HCC1101TIDA-00721

尊敬的所有人:

我正在为涉及将此13.56MHz 温度感应贴片集成到在 UHF (~865MHz)频率范围内运行的应用的用例进行概念验证。 是否可以帮助我重新设计 UHF?

此致、

Kieran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kieran、

    我们没有 UHF RFID 产品、RF430FRL152H 只能在13.56MHz 级别运行。

    射频温度传感器背后的一般理论可应用于支持 UHF RFID 的其他公司的产品。 例如、您可以看到此 TI 设计是如何处理的、并将 NFC 接口替换为 UHF: http://www.ti.com/tool/TIDA-00721

    我们确实有一些器件、例如 CC1101、它们可以在 UHF 范围内进行通信、但没有 UHF RFID 特定的实现方案可供使用、并且尝试实施 UHF 协议将由您决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您提供的信息-非常感谢。

    那么、您能否确认我的理解是正确的? 基本上、我们可以采用 TIDA-00721设计并使用 CC1101 (或类似设计) UHF 设计替换 NFC 接口?

    此致、

    Kieran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kieran、

    理论上是的。 不过、我很乐意为您提供帮助、您最好使用适用于 UHF 接口的非 TI 产品、以便在本地实际实现 UHF RFID 协议。 我们过去曾提到 CC1101、但我没有听说有人事后回来说他们已经成功实施了 CC1101。