This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ADC 引脚多路复用- AD2IN[24]

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/892885/tms570lc4357-adc-pin-mulitplexing---ad2in-24

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们将使用 ADC1和 ADC2的所有通道。 根据数据表(SPNS195C),第4.2.1.1章 AD2IN[24]路由到引脚 V19和 W18。 这适用于337ZWT 封装。

问题:
AD2IN[24]是否被多路复用到这些引脚中的一个?
2.如何选择用于转换的引脚?

在第4.2.2.2章中、我找不到有关该信号多路复用的任何信息。

此致
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    V19和 W18在337ZWT 封装中被称为"角焊球"。 这些通常保留用于"冗余"信号、以解决封装可靠性问题。

    在本例中、这些焊球 V19和 W18都用于 AD2IN[24]。 最好将单个模拟输入路由到这两个端子。 软件中不需要其他配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    感谢您的快速响应。

    只需确认:

    1. 这些端子是否在内部连接?
    2. 是否有必要将同一信号连接到两个端子、还是仅使用一个端子就足够了?

    此致

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    1. 这些端子是否在内部连接?
      • 是的
    2. 是需要将同一信号连接到两个端子、还是仅使用一个端子即可
      • 是的、将相同的信号连接到两个端子(彼此相邻)

    此致、

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。

    保持安全距离并保持健康。
    Markus