请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我们将使用 ADC1和 ADC2的所有通道。 根据数据表(SPNS195C),第4.2.1.1章 AD2IN[24]路由到引脚 V19和 W18。 这适用于337ZWT 封装。
问题:
AD2IN[24]是否被多路复用到这些引脚中的一个?
2.如何选择用于转换的引脚?
在第4.2.2.2章中、我找不到有关该信号多路复用的任何信息。
此致
Markus