请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 我是第一次尝试为 TMS570上的第二个 HET 计时器生成一些代码。 虽然这基本上与主 HET 模块一样、但是生成的结构具有与主 HET 相同的标识符。 因此、我最终不得不进行大量的手动编辑才能生成它。 我是否错过了什么? 是否有更简单的方法让 IDE 为第二个 HET 生成代码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是第一次尝试为 TMS570上的第二个 HET 计时器生成一些代码。 虽然这基本上与主 HET 模块一样、但是生成的结构具有与主 HET 相同的标识符。 因此、我最终不得不进行大量的手动编辑才能生成它。 我是否错过了什么? 是否有更简单的方法让 IDE 为第二个 HET 生成代码?
尊敬的 Andy:
请参阅以下文章 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/413453
第二个 N2HET 的程序汇编必须使用带有开关的命令行来完成、以表明它用于第二个 N2HET。 遗憾的是、HET IDE 中尚未包含这一点。
此致、Sunil