This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1237E6PM:LM 闪存编程器工作数周后、由于"USB 器件未被识别"错误、Tiva 器件似乎被欺骗。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/892183/tm4c1237e6pm-after-working-for-weeks-lm-flash-programmer-won-t-work-because-of-usb-device-not-recognized-error-tiva-device-seems-to-be-bricked

器件型号:TM4C1237E6PM

我已经使用 LM 闪存编程器几周了、以便在我们的定制板上对 TM4C 器件进行编程。  我使用的是 USB DFU 配置。  我对代码进行了另一项更改、在 TeraTerm 窗口中输入了 DFU 命令、然后对器件进行了编程。  此时、我断开了与器件的所有连接。  当我单击 Enter 时、TeraTerm 中未发生任何情况。  我关闭了 TeraTerm 并再次将其打开、并且未列出 TivaWare COM 端口。  我拔下 USB 电缆并将其插回笔记本电脑、几秒钟后、我看到一个弹出窗口、提示"USB Device not recognized (无法识别 USB 设备)"。  我认为 TM4C 是有问题的。  如何解砖?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    您使用什么接口连接到器件? 您是否重复使用 LaunchPad ICDI? JTAG? 如果是 JTAG、哪种调试器?

    编辑:我应该在此澄清我想要理解的内容-我们是否可以利用某种 JTAG 接口来重置器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    供应商代理的评估是正确的-但是(可能)有一种"更快、更轻松的方法!"

    电子贸易新闻最近注意到"盗版 USB 线缆"的数量大幅增加。   您的可能是一个?   即使"已经过了工作"、阻抗不匹配也很残酷、事实证明电线和电缆插座之间的连接"减弱并突然失效"。

    值得快速更换电缆-这里的年轻(外部)员工建议...