This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何在重建 TI-RTOS 时更改 IAR 编译器设置

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/892145/tm4c1294ncpdt-how-to-change-iar-compiler-settings-when-rebuilding-ti-rtos

器件型号:TM4C1294NCPDT

我想使用 IAR 编译器重建 TI-RTOS。  SPRUEX3U 附录 A 中介绍了一般方法

但是、我想设置一些特定的编译器选项。

在 C:\ti\tirtos_tivac_2_16_01_14文件夹结构中、指定的 IAR 编译器使用的选项是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    针对 TivaC 产品的 TI-RTOS 顶部有两个文件:tirtos.mak 和 tirtos.bld。 这些用于构建(或重建)产品。 这些类型的文件在 products 目录中的项目中重复出现。 例如、NDK 的 NDK.Bld 和 NDK.mak 等  

    不过、内核略有不同。 在构建应用程序时、通常会重新构建 SYS/BIOS 内核。 应用程序可以通过.cfg 中的 BIOS.customCCOpts 字符串提供不同的选项。 例如、以下是使用 TI 编译器时使用的默认选项:

    Todd