This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:ADC 幅度比较配置

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/891775/rm44l920-adc-magnitude-compare-configuration

器件型号:RM44L920

我目前是 ADC 幅度比较中断、将所有3个可用比较放在单个转换组(2)中。 这一直运作良好。

我最近在 RM44数据表中遇到了一行、其中指出每个组只有一个幅度阈值比较可用。 数据表是否不正确、或者我是否获得了"幸运"的功能、而该功能可能并非始终受支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以让所有三个幅度阈值比较中断都基于单个组的转换生成。 这实际上是预期的用例、其中单个组配置为连续转换、转换结果仅用于幅度阈值比较逻辑。 然后、其他转换组可以在需要时为其单次转换序列"切入"。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    我的实现方案与预期的用例相匹配。 我建议在某个时候修改数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已提交文档更新请求。