我正在尝试了解 USBBufferRead 函数的用法。 就在那里
这样设置 ulRead 就像 MAX_USB_CDC_PACKE_SIZE (64)一样大?
ulRead = USBBufferRead (&g_psRxBuffer[0]、&m_ucUSBInputBuffer[0]、MAX_USB_CDC_PACKET_SIZE);
UART_buffer_size 设置为256。 128名已被试用、ulRead 分别为8或4。
免费 RTOS API 可为 m_ucUSBInputBuffer 动态地分配内存。
但是、64字节块中的最后几个字节是非零字符。 这是领先的
应用程序中的一些乱码打印。
如果在64字节序列中对这些字符进行零的方法有所不同、但不是
增加 ulRead、请告诉我。
谢谢、
Priya