Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL
您好!
我有基于 TM4C123GH6PZ 的定制板。 我遇到编程问题。
在详细检查后、我发现 VDDC 引脚上有太多噪声。 我附加了信号屏幕截图供您参考。
我已将0.1uF 和4.7uF 陶瓷电容器连接到这些引脚。 我检查了3.3V 直流上的噪声。 它显示高达80-100mV。
我是否在 VDDC 引脚上检查过。 它显示1.2V 下高达600mV、这太大了。
为什么 VDDC 引脚上会产生如此大的噪声?
谢谢、此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有基于 TM4C123GH6PZ 的定制板。 我遇到编程问题。
在详细检查后、我发现 VDDC 引脚上有太多噪声。 我附加了信号屏幕截图供您参考。
我已将0.1uF 和4.7uF 陶瓷电容器连接到这些引脚。 我检查了3.3V 直流上的噪声。 它显示高达80-100mV。
我是否在 VDDC 引脚上检查过。 它显示1.2V 下高达600mV、这太大了。
为什么 VDDC 引脚上会产生如此大的噪声?
谢谢、此致、
您好!
感受您的痛苦-但关键数据可能(添加的)会提高诊断效率?
非常像一个审判室--必须收集足够的(适当的)证据--然后系统地权衡--以鼓励得出最佳结论。
CB1的答案是正确的。 此外、您还可以查看 TM4C123系统设计指南的第3.5节
您好 CB1、
很抱歉让你感到困惑。
编程问题是指
在 TM4C123G 的闪存编程期间提出的问题。 请查看随附的"error.jpg"。
闪存编程问题只会由于 VDDC 引脚上的噪声而发生。
你有什么看法?
谢谢、此致、
Somnath Barge
感谢您-您刚才提供的详细信息使您能够更有效地进行"远程诊断"。
请注意-如果我没有弄错-供应商的 Bob、"最近从 VDDC 中移除了所有上限"(根据客户的要求)-并报告其董事会表现"正常"。 因此、您的假设" VDDC 上的噪声影响连接和编程"可能不正确。 4.7µF -该 Δ V CAP 是否"标记错误或价值过低?" (即、它在"静音"VDDC 中起着主要作用) 我会将其替换为-理想情况下使用具有低 ESR 的不同陶瓷电容器-并在测量电容器以确认其值后进行替换。
通过 UART 进行编程会增加复杂性、尤其是您会注意到"某些电路板会出错"。 几乎总是-在"全新定制电路板"上注明的"混合结果"下-电路板设计、组装和/或组件选择/值证明可能存在可疑之处。 到目前为止、JTAG 是首选编程方法-尤其是在其他编程方法中出现"问题"时。
您的 PCB 布局(图中)强调了2个 VDDC 连接(电容)-但未显示"接地回路"(应是直接的、短的、宽体的)。 同样、使用"测量值和不同的电容器"替换现有的 μ 4.7µF 电容器(我对现有电容器很怀疑) -以及向(首选) JTAG 的转移-可能会对您的优势大有好处...
您好!
此处未解决-但可能需要进行一些分析-是海报(故障)板(带 VDDC 电容器)和一家供应商 Bob 确认为"正常工作"(即使 Bob 从 VDDC 移除了所有电容器)之间的波形差异!
如何解释海报的"VDDC capacitor laded"板比 Bob (无 VDDC 电容器)板的噪声更大? 这是好奇的-是不是吗? "博奇人"年轻、有动力(恰当)的好奇员工!
海报 Robert 注意到(可能的) VDD 旁路电容器数量不足-海报未响应此探测。 该电路板是"海报制作"的-因此、电路板设计、组装和组件质量未知。
遵循此海报的"VDDC"屏幕盖- w VDDC 盖(0.1uF 和4.7uF 陶瓷)、声称"就地"。
供应商 Bob 过去提供了以下书写和屏幕盖。 (此项努力在此受到赞扬!)
"根据您的请求、我使用了 EK-TM4C123GXL Launchpad 并移除了 LDO、C10、C11、C12和 C22上的四个滤波电容器。 移除电容器后、电路板继续运行并运行代码、但内核1.2V 显示了锯齿波形。"
Bob 回复的(过去)帖子: