您好!
我使用的是 TMS570LC4357模型的 ADC。 在参考手册中、数字结果和模拟电压都可以通过以下公式进行关联:
但是、在数据表中、高电平和低电平的基准电压值是间隔值(低电平为-0.1V、高电平为3.25V)。 为了获得信号的模拟电压、我应该采用哪些值? 是否有方法更改 ADC 的基准电压?
提前感谢您。 此致、
塞尔吉奥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 TMS570LC4357模型的 ADC。 在参考手册中、数字结果和模拟电压都可以通过以下公式进行关联:
但是、在数据表中、高电平和低电平的基准电压值是间隔值(低电平为-0.1V、高电平为3.25V)。 为了获得信号的模拟电压、我应该采用哪些值? 是否有方法更改 ADC 的基准电压?
提前感谢您。 此致、
塞尔吉奥
您好!
模拟转换范围取决于基准电压:ADREFHI 和 ADREFLO。
ADREFHI 是 最高参考电压、也是可被转换的最大模拟电压。 等于 ADREFHI 或更高的模拟输入电压会导致输出代码为0x3FF (10位分辨 率)和0xFFF (12位分辨率)。
ADREFLO 是最低基准电压、也是可被转换的最小模拟电压。 施加等于 ADREFLO 或更低的输入电压会导致输出代码为0x000。
ADREFHI 和 ADREFLO 都必须被选择为不超过模拟电源:VCCAD 和 VSSAD。
通常、对于 ADREFLO、我使用与 VSSAD 相同的电压电平、对于 ADREFHI、我使用与 VCCAD 相同的电压电平。